结果:找到"硅胶复膜 开模 注塑 机械加工 手板",相关内容1000条
- 手板复模常见客户问题
- 手板复模上线至今已有一个多月了,在日常和客户业务对接过程中,我们发现了一些大家常问的问题,这里将这些问题整理汇总出来,分享给大家作为参考:看看这里面有你想问的吗?1、什么是手板复模?手板复模,也叫硅胶复模手板,是一种在产品研发过程中制作高精度模型进行小批量试制的技术。手板复模通常利用原有的样板,在真空状态下制作出硅胶模具,并通过PU等材料进行浇注来克隆出与原版相同的复制件。这些复制件可以测试验证产品在不同材料、不同表面处理等选择下的性能和状态;在工业设计、产品研发、模具制作等领域有广泛的应用。手板复模的制作流程一般包括以下几个步骤:使用快速成型机或CNC制作原型。用硅胶制作模具。用浇注材料注...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 手板复模,硅胶复模,小批量,手板,常见问题 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-28 16:45:00
- 【材料知识】塑料基础知识大全(设计用),马上收藏!
- 导语:目前,塑料件设计基本停留在数模设计上,更多的产品工艺设计是在塑料件供应商处。但为了更能抓住客户的痛点和需求点,实现合理甚至最佳设计,我们还是需要具备塑料加工的知识以便能与客户更顺畅地交流。本文收集了几种常见塑料的性能对比参数,希望对大家有参考作用。塑料设计资料表(收藏版)表1塑料性能—种类推荐表表2常用热塑性塑料性能与用途表3常用热固性塑料性能与用途表4塑料的燃烧特征表5塑料的密度、色相、耐热温度和成型性表6常用塑料的脱模斜度推荐值表7常用塑料的收缩率表8塑料工艺方法选用参考表9塑料加工工艺方法用制品设计指南表1塑料性能—种类推荐表摘自机械工业出版社《产品设计材料手册》表2常用热塑性塑...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 塑料材料 加工材料 机械设计 嘉立创CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-23 15:47:00
- 从工艺到应用,导电塑料的这5个知识点,你应该了解!
- 随着通信技术的发展,设备的集成度越来越高,系统内部的电磁兼容性也相应升级,为解决电磁波辐射泄露和干扰问题,一般会采用电磁屏蔽材料进行屏蔽。目前应用较多的电磁屏蔽器件有导电塑料器件、导电硅胶、金属屏蔽器件、导电布衬垫、吸波器件等一、电磁屏蔽原理电磁屏蔽的原理是对于干扰源电磁波的反射与吸收,一般是通过材料对电磁能流进行反射和引导作用,在内部产生与源电磁场相反的电流和磁极化场,从而减弱源电磁场的辐射效果,其与屏蔽结构表面和屏蔽体内部感生的电荷、电流与极化现象密切相关。一般作为电磁屏蔽的材料都具有一定的导电性,塑料在我们印象中一般是作为绝缘材料使用,那么导电塑料是如何应用于电磁屏蔽呢?下面我们就先来...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 导电塑料 工艺 应用 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-23 15:23:00
- 橡胶材料种类及性能参数大汇总---值得收藏
- 橡胶的性能主要取决于所用生胶的类型以及橡胶材料配方的不同。橡胶的种类1.1天然橡胶(NR)天然橡胶(NR)为异戊二烯聚合物。具有优良的回弹性,拉伸强度、伸长率、耐磨性,撕裂和压缩永久变形性能都优于大多数合成橡胶。适于制作轮胎、减震零件、缓冲绳和密封零件。不耐油,耐天候、臭氧、氧的性能较差。使用温度范围-60~100℃。1.2丁苯橡胶(SBR)丁苯橡胶(SBR)为丁二烯与苯乙烯的共聚物。含10%苯乙烯的丁苯-10有良好寒性,含30%苯乙烯的丁苯-30耐磨性优良。适于制作轮胎和密封零件,制品耐油、耐老化性能较差。使用温度范围为-60~120℃。1.3丁二烯橡胶(BR)丁二烯橡胶(BR)为丁二烯聚...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 工业加工 材料 橡胶 性能 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 11:44:00
- 硅胶复模加工与开模注塑的产品有什么不同?
- 今天有客户问了一个问题:在不考虑超20件、变形问题的前提下,硅胶模具开出来的产品,和现实几万块开模出来的有什么区别?工艺不同、价格不同,自然是有所差别的,下面小编就来为大家介绍一下。一、产品的应用和生产阶段:在产品大批量生产上市前,有很多厂家是需要先小批量生产一些产品进行市场反应测试的。这时候如果采用大批量产品的生产方式,开模注塑来生产就好造成生产周期长,开模成本高,所以小批量不适合用大批量的生产方式。目前一般是采用硅胶复模加工的方式进行小批量产品生产的。二、产品的原材料手板复模的原材料是使用A、B两种不同的液体融合通过化学和物理反应固化,成型后的产品硬度、柔韧性是与批量注塑的工程塑胶相比的...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 硅胶复膜 开模 注塑 机械加工 手板 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-18 16:00:00
- 【公司动态】嘉立创手板复模全新上线!
- 一、手板复模介绍为建全公司业务版块,和CNC、钣金、3D打印相互配合,形成一条完整的制造链,为广大客户带来全面、高效的小批量手板生产服务。2024年4月,嘉立创CNC手板复模业务正式上线啦!手板复模通常用CNC、3D打印等方式按照工程图纸制作出一个手板原型,或者直接使用现有的模型;然后用原型制作硅胶模具;将材料浇注到模具中,从而复制出外观与原型完全相同的,甚至材料更耐高温、强度硬度更佳的复制件。这种加工方式具有加工速度快、加工成本低的优势,广泛应用于工艺品、玩具、家电、数码、汽车、航天、环保设备、医疗器械等研发领域;适用于小批量手板生产和产品的研发、设计验证阶段,比如做功能测试和市场推广等;...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 手板复模 硅胶复模 小批量加工 复模加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-11 09:46:00
- 【知识科普】M6*12的内六角头螺丝,M代表什么意思?
- M6*12中的M代表螺纹的公称直径。在这里,M6表示螺纹的外径为6毫米。后面的*12代表螺丝的长度,即12毫米。内六角头螺丝,通常称为内六角螺丝或六角螺丝,是指头部有六条棱线的螺丝,使用专用的内六角扳手来拧紧和松开。这种螺丝广泛应用于各种机械和设备的装配中,因为它们可以提供良好的扭矩和紧固力,并且相对于其他形状的螺丝来说,内六角头的设计可以提供更强的抗拆卸性能。
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 螺纹标注 螺丝 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-22 15:28:00
- 【机械加工】CNC加工塑料制品有哪些注意事项?
- 在CNC塑料加工过程中,需要注意以下几个重要事项:气泡处理:塑料与固化剂混合时可能会产生气泡。如果条件允许,应使用抽真空机来去除气泡。如果没有真空机,可以通过减少固化剂的添加量来减少气泡的产生。粘模问题:为了避免塑料粘模,需要在开模前对模型进行适当处理。如果模型表面粗糙或设计复杂,应仔细打磨光滑并清洁,然后均匀涂上脱模剂。产品变形:根据产品的大小和复杂度选择合适的塑料硬度。小件或精细产品可以使用较软的塑料,硬度在10-20度之间,这样便于脱模且不会损坏细节。固化剂用量:固化剂的加量应根据温度调整。气温较高时,应减少固化剂的用量。固化剂过多会使模具变硬变脆,而用量不足则会延长操作时间。材料选择...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 塑料 塑胶 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-20 09:34:00
- 3D打印与CNC有什么区别?
- 目前手板加工主要有CNC机加工,3D打印,复膜,快速模具等等。不同的加工方式适用于不同的机壳/零部件生产,我们需要针对零部件特性选择合适的加工方式。今天我们来说一下CNC机加工和3D打印之间的区别。首先3D打印是一种增材技术,CNC机加工是一种减材技术,因此它们在材料方面就有很大不同。1.材料上的差异3D打印的材料主要有液态树脂(SLA)、尼龙粉末(SLS)、金属粉末(SLM)、石膏粉末(全彩打印)、砂岩粉末(全彩打印)、线材(DFM)、片材(LOM)等等。液态树脂、尼龙粉末和金属粉末占据了工业3D打印的绝大部分市场。而CNC机加工用的材料全部都是一块一块的板材,就是板状的材料,通过测量出零...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 3D打印 CNC 机械加工 手板厂 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-12 10:09:00
- 机械加工八大工艺你了解吗?加工流程又是什么样?
- 机械加工工艺规程是规定零件机械加工工艺过程和操作方法等的工艺文件之一,它是在具体的生产条件下,把较为合理的工艺过程和操作方法,按照规定的形式书写成工艺文件,经审批后用来指导生产。机械加工工艺规程一般包括以下内容:工件加工的工艺路线、各工序的具体内容及所用的设备和工艺装备、工件的检验项目及检验方法、切削用量、时间定额等。在生产过程中,凡是改变生产对象的形状、尺寸、位置和性质等,使其成为成品或者半成品的过程称为工艺过程。它是生产过程的主要部分。工艺过程又可分为铸造、锻造、冲压、焊接、机械加工、装配等工艺过程,机械制造工艺过程一般是指零件的机械加工工艺过程和机器的装配工艺过程的总和,其他过程则称为...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机加工 机械制造 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-04 09:33:00
返回